NX シーンダイアログおよびコマンドダイヤログの表示制御

2024-06-10T22:11:35Z
NX for Design

サマリ


詳細

フィーチャ入力や編集時、シーンダイアログやコマンドダイヤログがモデルと重なり、操作性が悪くなる場合があります。これらダイアログを非表示にできないでしょうか?

再現手順:

1.エッジブレンドなどフィーチャの作成/編集



Solution

コマンド実行中、F3キーを押下する事で、コマンドを終了する事無くシーンダイアログを非表示にする事ができます。


尚、F3キーを連続して操作する事で、コマンドダイアログを非表示、そして、全てを表示にする事ができます。


Notes

モデリングにおけるシーンダイアログの使用

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.modeling/param_opts_dyn_input_boxes

***英語記事につきましては、PL8793902をご参照ください。

Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX V1847
  • NX V1872
  • NX V1899
  • NX V2007
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
  • NX V2312
  • NX V12.0.2
  • NX V1980
Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8793901

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling PMI