Tecnomatix KUKA-KRC:The RCS could not be initialized:Communication with RCS-Module failed.(-206)

2024-05-31T06:31:52Z
Process Simulate

サマリ


詳細

initialize RCSを実行すると以下のエラーが発生する。


Solution

・必要なRCSがインストールされていない可能性があります。

KUKA-KRCの場合はRCS8.1から8.7までバージョンがあります。

ロボットが使用するMADAファイルに適したバージョンのRCSをインストールする必要があります。

・異なるバージョンのrcskrc1_tune.exeがインストールされている可能性があります。

TuneAddOnモジュール(rcskrc1_tune.exe)がRCS8.1~8.2と8.3~8.7で異なります。

使用するバージョンにあったTuneAddOnモジュールをダウンロードしてインストールしてください。

KBアーティクルID# PL8793732

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Off-Line Programming (OLP)