Solid Edge Solid Edge Cloud Gateway「文字列は有効な Date Time ではありませんでした。」

2024-05-31T06:33:12Z
APPLICATION SETUP C2O

サマリ


詳細

Solid Edge Cloud Gatewayにサインインしようとすると、「文字列は有効な Date Time ではありませんでした。」というメッセージとともに未処理の例外エラーが発生する場合があります。


Solution

Solid Edge ユーザークラウド認証を強制的にリセットします。

● 標準のウェブブラウザの履歴を削除

● 以下のファイルとフォルダをすべて削除 "C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Siemens\Solid Edge\"

認証が正しくリセットされると、Solid Edge クラウドを有効にして実行しているときに、Siemens 認証ページが再度表示されます。


Notes

上記の手順に従うと、文字列検証エラーが解決され、ユーザーは Solid Edge Cloud Gateway にサインインできるようになります。

KBアーティクルID# PL8793552

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

APPLICATION: OTHER APPLICATION: STANDARD_PARTS APPLICATION: UI