NX 作成済の分解立体ビューの名前を変更することはできますか?

2024-05-19T23:44:43Z
NX for Design

サマリ


詳細

分解立体ビューの機能を使用して作成した分解部分がいくつかあります。
作成済の分解部分の分解立体ビュー名を変更する方法があれば教えてください。


Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX V12.0.2
  • NX V1847
  • NX V1872
  • NX V1899
  • NX V1926
Solution

NX1926以前は既存の名前を編集し、変更することはできませんでした。

この機能は機能拡張要望として提出され、NX1953 から実装されました。
NX1953以降
(下図の説明はNX2312を使用しています、NX1953ではデフォルトの名前がExplosion1と表示されます。)

メニュー>アセンブリ>分解部分

1. 分解部分ダイアログで編集する分解部分上にカーソルを置きマウス右ボタンでメニューを表示します。
2. ”分解部分の名前を変更”クリックすると編集可能状態になります。


もしくは、
1. 分解部分ダイアログで編集する分解部分をダブルクリックすると作業欄にチェックが入ります。
2. ”分解部分の編集”をクリックします。
3. ”部分分解の編集”ダイアログが開くので、”分解部分名”を編集し、変更します。


Notes

NX1953の[分解部分の編集] ダイアログ ボックスのドキュメントの URL を以下に示します。https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200507135732916.assemblies/exploded_view_edit_explosion_op

KBアーティクルID# PL8791203

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling