NX 制御文字を含む標準フォントの注記の場合、旧式の注記ダイアログが起動する。

2024-05-19T23:44:00Z
NX for Design

サマリ


詳細

制御文字を含む標準フォントの注記を、NX2312で編集しようとしたら、旧式の注記ダイアログ(テキストエディタ)が起動します。
これは仕様通りの動作でしょうか?
注記は旧式の注記ダイアログ(テキストエディタ)で制御文字を含む標準フォントで作成しました。


再現手順
1. NXを起動します。
2. 旧式の注記ダイアログを使用し、制御文字を含む標準フォントで作成した注記があるパートを開きます。
3. NX2312で注記を編集します。

Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2312
  • NX V2306
Solution

これは仕様通りに動作しています。

新しいノート UI には、対応する UI 要素がない制御文字がいくつかあります。

新しい WYSIWYG (What You See Is What You Get) テキスト エディターとコンテキスト タブには、以下の表に示す制御文字の UI マッピングはありません。 したがって、これらの文字を含むテキストに対して旧式の注記ダイアログ(テキストエディタ)が起動されます。
文字の新しい UI の起動は機能強化のリクエストです。


Notes

注記ダイアログの起動

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.drafting/xid1977528


KBアーティクルID# PL8791200

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling PMI