新しいパートファイルを作成するときは、常に「スケッチ強調」をOffにしたいと考えています。
「スケッチ強調」をOffにできるデフォルト設定を探しています。
再現手順
1. NXを起動します。
2. 新規または任意のパートを開きます。
3. スケッチ環境に入ります。
表示タブ>“スケッチ強調”はOnになっています。
“ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト>ゲートウェイ>ビジュアリゼーション>強調表示
優先タブ>スケッチ平面ディエンファシス: 通常表示“にセットします。
NXを再起動しても、“スケッチ強調”はOnのままです。
正しい動きとしては、カスタマデフォルトで優先タブ>スケッチ平面ディエンファシス: 通常表示“にセットすると“スケッチ強調”はOffになります。
このカスタマデフォルト設定には問題があり、有効になりません。
この問題は、NX2406で修正されます。
Notes関連 FAQ-PL8774681