NX スケッチカーブ移動時、「evcrvu.c: Unknown curve type」エラー出力される

2024-05-17T02:44:02Z
NX for Design

サマリ


詳細

図面環境下で、マウス操作によってスケッチを移動中、「evcrvu.c: Unknown curve type」エラーが出力され移動作業が中断されてしまいます。

再現手順:

1.新規パート作成後、そのパートを参照し新規図面を作成(非マスタパート)

2.任意のビューを配置後、新スケッチソルバで直線などを作成


3.選択フィルタとして「アクティブなスケッチ内のみ」に設定後、マウスドラッグ操作によって、作成したスケッチを移動



Solution

この挙動は、NX 2306以降に発生するNXの不具合によるもので、NX 2412で修正されます。

回避策:「アクティブなスケッチ内のみ」以外の選択フィルタを使用

Notes

新スケッチソルバで発生する問題で、旧スケッチでは問題は発生しません。

非マスタパートで作業、且つ、選択フィルタを「アクティブなスケッチ内のみ」にした場合にのみ、問題が発生します。

***英語記事につきましては、PL8791197をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2312
  • NX - DESIGN V2312
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8791196

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling