SVSPOTMOVのシミュレーションでエラー -68 が発生する
SolutionSimulation Monitorに以下が出力されていないかご確認ください。
RRS Message: Fatal error. ServoValue is smaller than Thickness.
Motion Failed: Fatal error. Stopped calculating GET_NEXT_STEP service., Error Code: -68
RRS Messageで出力されているように、Path EditorでServoValue(ガン軸値)とThickness値をご確認ください。
Servo ValueがThickness内(以下)であればエラーが発生します。設定値を修正してください。