NX パートファイル名に半角スペース文字あると、図面パートが作成できない

2024-05-15T12:42:47Z
NX for Design

サマリ


詳細

パートファイル名の ".prt" の直前に半角スペース文字が含まれていると、「ファイル > 新規作成」ダイアログで 既存のパートを参照 として図面パートを作成しようとしても OK ボタンがグレーアウトされていて作成できない。


Solution

この問題は、NX 2306 シリーズまで発生していましたが、NX 2312 シリーズ以降では発生しません。

Notes

半角スペース文字の位置がパートファイル名の ".prt" の直前でない場合や、全角スペース文字の場合には問題ありません。

ファイル名に使用している文字は、日本語でも半角英数字でも同様です。

NXで新規モデルパート作成、および名前を付けて保存で、モデルパートのファイル名の後(.prt の前)に半角スペースを入れて OK した場合は、NXが自動的に半角スペースを除いたファイル名で保存します。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V1847
  • NX V1872
  • NX V1899
  • NX V1926
  • NX V1953
  • NX V1980
  • NX V2007
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306

KBアーティクルID# PL8789956

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting Modeling