NX UIのテーマが「暗い」の時、ツールタブの「リンクを更新」コマンドのアイコンが白くなっている

2024-05-15T12:42:08Z
NX for Design

サマリ


詳細

ユーザーインターフェースのテーマを「暗い」にした時に、リボンバーの「ツールタブ  > 遅延および更新グループ > リンクを更新」コマンドのアイコンが白くなってしまっている。


他のアイコンはすべて問題なく黒ベースとなっている。

Solution

この問題は、NX 1926シリーズ以降 NX 2206シリーズまで発生していた不具合です。

NX 2212シリーズにて修正されています。

NX 2212 以降

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V1926
  • NX V1953
  • NX V1980
  • NX V2007
  • NX V2206
Notes

KBアーティクルID# PL8789953

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling