NX シーン設定の"システムバックグラウンド"にユーザー定義のタイプイメージを追加することができますか?

2024-04-10T23:04:47Z
NX System Administration NX for Design

サマリ


詳細

シーンの設定: “システムバックグラウンド: シェーディングビュー”ダイアログとポップアップ メニューにユーザ定義のバックグランドタイプイメージを追加し、表示したいのですが方法はありますか?

再現手順

Case 1

1. NXを起動します。

2. 新規または任意のパートを開きます。

3. メニュー> 設定>シーンをクリックします。


Case 2

1. NXを起動します。

2. 新規または任意のパートを開きます。

3. NXグラフィック上でマウス右ボタンをクリックし、バックグラウンドをクリックします。


Solution

ユーザ定義のタイプイメージを追加することはサポートされていません。

システムバックグラウンドタイプはシステムによって固定され、決定されているためです。

この問題は機能拡張要望になります。

Notes

参考:
ユーザ定義のイメージをバックグラウンドに設定する方法として以下の方法があります。

タイプ:“イメージファイル”

バックグラウンドイメージ:“カスタムイメージ“

に変更し、“イメージファイルを選択“からユーザ定義のイメージファイルを選択することができます。

それをパートファイルのバックグラウンドとして使用できます。


KBアーティクルID# PL8785615

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation