NX2312では、ソリッドボディはシェーディング時に光沢表示されます。
SolutionNX2312 では、[ディスプレイ] タブのデフォルトのグローバル仕上げがサテンに設定されており、以前のNXバージョンよりも光沢が増して表示されます。
シェーディング モデルの外観は、以下に示すように [ディスプレイ] タブで変更することも、[ファイル] > [ユーティリティ] > [カスタマデフォルト] を選択し、「ゲートウェイ > ビジュアライゼーション > レンダリング」を選択し、下部の「スタイル」タブで「グローバル仕上げ」のデフォルトを設定できます。 デフォルトは「サテン」ですが、シェーディングされたモデルの光沢を抑えて表示するために「つや消し」に変更できます。
この設定はセッション内のすべてのパートに適用されます。
Related English version of the article : PL8787098