X-フォームの「移動」でアドバンス方法を「比例」に設定し、比例スライダーで制御点を移動させようとしても、移動させることができない。
NX 1980 シリーズまでは、制御点をスライダーで比例移動できた。
再現手順
1. X-フォームを起動
2. 編集するサーフェスを選択
3. 適切な「方向 > 移動」を選択
4. 制御点を適当に移動
5. 「アドバンス方向」を「比例」とする
6. 比例スライダーを動かす
この問題は、NX 2007 シリーズ以降NX 2312シリーズまでで発生しており、NX 2406にて修正される予定です。
また、この修正は、NX2306.8900 および NX2312.7000 にもバックポートされる予定です。