「モデリングの設定 」>「ボディタイプ」で指定するタイプは、「特定のコマンドで作成されるボディのデフォルトのタイプを指定します。」と書かれています。「縫合」コマンドもその特定のコマンドの対象である事が明記されていますが、設定内容が「縫合」コマンドに反映されません。
再現手順:
1.ファイル>設定>モデリング>一般>ジオメトリ構築>ボディタイプ=シート>OK
2.サーフェスタブ>組み合わせグループ>縫合
3.ダイアログの設定にあるボディタイプを確認します
この挙動は、NX 1847以降発生しているNXの不具合によるもので、NX 2306.8700、及び、NX 2312で修正されました。
回避策:縫合コマンド実行時、都度、ダイアログ上で変更する。
Notes***英語記事につきましては、PL8783441をご参照ください。