NX 回転楕円体にシェルを生成できない

2024-03-26T05:16:34Z
NX for Design

サマリ


詳細

スケッチで作成した楕円形状を、回転コマンドでソリッド形状を作成した後にシェルを生成しようとした所、「プレビューは完了できませんでした。」というアラートが出力されます。尚、「プレビュー」をOFFにしてコマンドを実行しても「シェルを適用できません。」というエラーが出力されシェルを生成できません。

再現手順:

1.回転に使用するスケッチ断面の作成


2.回転コマンドの実行(開始角度=0、終了角度=180)


3.肉厚コマンドの実行(「開いた」オプション使用)


プレビューをOFFにして実行:


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2406で修正されます。

回避策:終了角度=360で回転ソリッド作成>「閉じた」オプションを使用しシェルを生成>トリムボディやボディの分割

Notes

楕円形状を断面として、0-180の角度で回転ソリッドを作成した場合にのみ、問題が発生。

***英語記事につきましては、PL8783210をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1946.3700
  • NX - DESIGN V1946.3700
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8783209

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling