NX PMIを詳細パネルから抑制/抑制解除できない

2024-03-26T01:42:50Z
NX for Design

サマリ


詳細

フィーチャの抑制パラメータは、詳細パネルに表示されますので、抑制/抑制解除の制御が可能です。しかし、PMIはそのパラメータが表示されません。式コマンドから、その制御は可能ですが、都度、式コマンドを実行する事は手間です。フィーチャと同様の操作を実現できないでしょうか?

再現手順:

1.PMI寸法の作成

2.メニュー>PMI>PMIオブジェクトを抑制


3.パートナビゲータ>詳細パネル


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

回避策:PMIの抑制/抑制解除は、パートナビゲータ内にあるユーザ式ノードから実施して下さい。

メニュー>ツール>ユーティリティ>式>手順2で作成した抑制式を選択>パートナビゲータにおいて表示


***ユーザ式ノードに表示され、抑制/抑制解除の制御可能になります。


Notes

***英語記事につきましては、PL8783159をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - PMI V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8783158

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling PMI