NX カスタマデフォルトのオプション「PMI参照座標系」が見つからない

2024-03-26T01:17:14Z
NX for Design

サマリ


詳細

「このリリースにおける追加機能 – NX 2212」の 「フィーチャテンプレートPMIの機能強化」に記載されている、「新規PMIカスタマデフォルトのオプション」の以下項目がカスタマデフォルトに見つかりません。

新規PMIカスタマデフォルトのオプション

・PMI参照座標系 [PMI reference CSYS]では、テンプレートからのインスタンス化時に、PMI注釈平面のより良い配置および向きを可能にする座標系を使用します。

再現手順:

1.このリリースにおける追加機能 – NX 2312>フィーチャテンプレートPMIの機能強化

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.whatsnew/xid2131129

2.ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト

Solution

これはNXドキュメンテーションの問題です。

この機能を利用するためのカスタマデフォルト設定はありません。設定する事無く、使用できます。


Notes

***英語記事につきましては、PL8783149をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212.5000
  • NX - PMI V2212.5000
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8783148

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI