NX 「モデリングコンポーネントとしてラベル付け」が利用できない

2024-03-26T01:04:39Z
NX for Design

サマリ


詳細

この機能を利用可能にするためのアーリーアクセスフィーチャの設定が、「このリリースにおける追加機能 – NX 2312」に記載されています。そこには、「 Assemblies_ASMBAS052」=ONに設定する事とありますが、アーリーアクセスフィーチャを確認しても、それが見つかりません。

再現手順:

1.このリリースにおける追加機能 – NX 2312>設計(CAD)>アセンブリ>Synchronous assemblies

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.whatsnew/xid2250502

ー>「 Set this early access feature to On in the Early Access Feature dialog box: Assemblies_ASMBAS052. 」と記載されています。


2.ファイル>ユーティリティ>アーリーアクセスフィーチャ

ー>「 Assemblies_ASMBAS052 」は存在しない

Solution

これはNXドキュメンテーションの問題です。「このリリースにおける追加機能 – NX 2312」から削除される予定です。

尚、正しくは「コンポーネント位置決めを用いて形状変更を使用可能にします」=ONに設定する事で、「モデリングコンポーネントとしてラベル付け」が利用可能になります。



Notes

ドキュメンテーション「シンクロナスアセンブリ」参照:

***ここには、正しい内容が掲載されています。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.assemblies/xid2274166


***英語記事につきましては、PL8783146をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2312.4000
  • NX - DESIGN V2312.4000
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8783144

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling