突然のシャットダウンやビデオの問題を伴わない予期しない動作がSolid Edgeに発生する場合は、Solid Edgeのレジストリキーに問題がある可能性があります。このような場合には、Solid Edgeをリセットして工場出荷時の設定に戻すことをお勧めします。
Solutionこれを行うには 以下の2つの方法があります。
「設定およびユーザー設定ウィザード」コマンドを使用すWindows のレジストリを編集します
Windows のレジストリを編集する
設定およびユーザー設定ウィザードを使用して Solid Edgeをリセットする
まず、Solid Edgeが閉じていることを確認してください。
その後、Windows の [スタート] メニューで次のコマンドを探します。
ウィンドウが開いたら、「Solid Edgeのファクトリー設定およびユーザー設定を復元」を選択し、「完了」ボタンをクリックします。Solid Edge はデフォルト設定に戻ります。
Note:
アプリケーションがリセットされると、以前に選択したオプションは上書きされ失われます。
必要に応じてオプションを手動で復元してください。最近開いたファイルへのリンクも失われます。
Windows レジストリ編集による Solid Edgeのリセット
Solid Edgeをリセットするもう1つの方法は、レジストリを編集することです。
警告: レジストリ編集はSolid Edge のインストールや PC 構成さえも損傷する可能性があるため、非常に慎重に作業を進める必要があります。 必要に応じて、IT サポート チームに支援を依頼してください。
手順:
1.Solid Edgeのセッションを閉じます。
2.Windows のスタート メニューで、「Regedit」と入力します。
3.フォルダー「\HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\」を見つけます。
4.「Version XXX」という名前のフォルダーを削除します。
5.Solid Edge を起動してSolid Edgeのオプションを構成します。例えば、オーダードモデリングを使用するか、シンクロナスモデリングを使用するか等。