NX デフォルトモデルビューの表示方向を永続的に変更したい

2024-03-12T00:06:50Z
NX for Design

サマリ


詳細

NXシステムデフォルトで予め用意されているモデルビュー、例えば「右側面」ビューの表示方向を永続的に「左側面」に変更する事は可能ですか?


Solution

一時的に変更はできますが、変更を保存しデフォルトとする事はできません。必要であれば、ユーザ定義モデルビューをご使用ください。


Notes

参考:モデル ビューとユーザ定義モデル ビューの詳細

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.xid820118/view_model_views_ov?audience=external

***英語記事につきましては、PL8777280をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777279

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling