メニュー>設定>シーン>バックグランドにおいて、
タイプ: イメージファイル
バックグラウンドイメージ: カスタムイメージ
この状態で「イメージファイルを選択」ボタンをクリックすると、ローカルNXはデフォルトでNXインストールフォルダ\UGII\shaded_display下のイメージファイルを選択できます。
TC-NXではローカルフォルダ内のイメージファイルを使用しますか?それともTCのどこかにあるのでしょうか?
また、イメージファイル選択時のデフォルトのフォルダ設定を変更することはできますか?
SolutionTC-NXでもローカルフォルダ内のイメージファイルを選択して使用します。また、任意のフォルダにあるイメージを選択して使用することもできます。
デフォルトのバックグラウンドイメージのフォルダ設定は、NXインストールフォルダ\UGII\shaded_displayに固定されており変更できません。
Notes