JT変換専用のPCを用意する予定です。
このPCではrun_ugtopv.batのみを実行します。
このようにrun_ugtopv.batのみを実行する環境でも、認定されたグラフィック カードを使用する必要がありますか?
Solutionrun_ugtopvまたはugtopv.exeはNXインストールの一部であり、NXを実行するために推奨/要求されるものに従います。コマンドラインでのデータ変換であっても、内部的にはテクスチャまたはマテリアル情報を処理するために必要なグラフィックライブラリが必要となる場合がありNXセッションを使用します。さらに、特定のグラフィックス ハードウェア構成に対してugtopvを認定するだけではなく、NXの要件に従う必要があります。
NX2306 の次のリリース ノートで「サポートされているハードウェアとグラフィックス」をご確認ください。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.xid1753866/id744522
Notes