NX MBDルールでPMI注記のフォント設定ができない

2024-03-05T02:48:08Z
NX for Design

サマリ


詳細

MBDロジカルルールライブラリに、「注記の作成」ルールがありますが、作成されるPMI注記のテキストフォントを設定するオプションが見当たりません。ルール内で設定する事は可能でしょうか?

再現手順:

1.PMIタブ>定義>開く>MBD Logical Rules>Note >注記の作成


注記のテキストフォントを設定するオプションが存在しない:


Solution

現在、ルール内でこれを設定するオプションはありません。PMI設定によって予め指定されているフォントで入力されます。

Notes

***英語記事につきましては、PL8777217をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2007
  • NX - MBD V2007
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777216

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI