NX コマンドのヘルプを外部ブラウザに表示したい

2024-03-05T02:30:52Z
NX System Administration

サマリ


詳細

コマンド実行中にダイアログ上でF1キーを押下すると、そのヘルプが、NX内部の組込みブラウザに表示される場合と、Google chromeなどの外部ブラウザに表示される場合があります。この挙動は、コマンドによって違っています。例えば、押出しは組込みブラウザ、直方体は外部ブラウザに表示されます。設定によって、その表示先を制御する事は可能ですか?

押出し:


直方体:


Solution

現在、NXシステム内部でヘルプの表示先は制御されているため、設定によって、その表示先を変更する事はできません。

Notes

***英語記事につきましては、PL8777215をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777214

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Documentation