NX 「コンポーネントを移動」ダイアログに、「拘束」オプションが存在しない

2024-05-15T12:39:47Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX 2312で、「コンポーネントを移動」及び「コンポーネントを追加」ダイアログに、「拘束」オプションが表示されません。表示する方法はありますか?

再現手順:

1.アセンブリをロード

2.アセンブリタブ>コンポーネントの移動(、もしくはコンポーネントの追加)

***「拘束」オプションがダイアログに見つからない。



Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

原因は、アーリーアクセスフィーチャの以下オプションが、無効(Off)に設定されているためです。Onに設定する事で、「拘束」オプションをダイアログに表示できます。

ファイル>ユーティリティ>アーリーアクセスフィーチャ>「コンポーネントを移動およびコンポーネントを追加ダイアログで、「拘束」オプションを有効にします」=On


***Onにした後で、コマンド実行。



Notes

以下の理由により、NX 2312 以降、アーリーアクセスフィーチャのこのオプションが「Off」に変更されました。

1. 古い「拘束」メニューは、新しい「拘束」 UI と矛盾しています(内容が異なります)。

2. 他のダイアログ内にダイアログを配置するというこの概念は、最新の UI 標準に適合しません(逸脱する)。

注: コンポーネントは、拘束を作成しなくても移動できます。 ユーザーは、アセンブリ リボンで [永続拘束の作成] トグルをオフにし、拘束を作成せずに新しい拘束コマンドを使用できます ([アセンブリ] タブ > [位置] > [その他] > [永続拘束を作成] > トグル ボタンをオフにします)。

***英語記事につきましては、PL8777211をご参照ください。

Release Versions
  • NX - ASSEMBLIES V2312.3000
  • NX V2312.3000
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777212

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies