NX 3MFのインポート、エクスポートでテクスチャが保持されない

2024-03-12T00:06:29Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX 3MFトランスレータを使用し、3D製造フォーマット(.3mf)ファイルをインポートすると、形状は正しくインポートされ表示されますが、テクスチャが保持されていません。

再現手順:

1.パートをオープン

2.ファイル>インポート(エクスポート)>3MF


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

NXは、3MFデータのインポート/エクスポートをサポートしていますが、テクスチャデータはサポートしていないため、形状はインポートされますが、テクスチャデータを保持(インポート/エクスポート)する事ができません。

NXで、スタジオ材料機能を使用し新しくビジュアル材料などを割り当ててください。

Notes

***英語記事につきましては、PL8777211をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306.7000
  • NX - TRANSLATOR V2306.7000
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8777210

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling