NX UGII_LANG が正しく設定されているにもかかわらず、NX がローカル言語で表示されない

2024-03-26T04:58:02Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NX 1872 シリーズ以降で、UGII_LANG が “english” 以外の言語に設定されていても、英語 UI で表示されてしまう。

Solution

この問題が発生する理由は、システムでの環境変数、または ugii_env.dat ファイルに次の設定がされていたためです。

NX 1847以前はローカリゼーションファイルの場所が %UGII_BASE_DIR%\localization\translations だったため、UGII_LOCALIZATION_FILESは %UGII_BASE_DIR%\localization\translations を指定していました。 NX 1872 では、ローカリゼーション ファイルの場所が %UGII_BASE_DIR%\localization に変更されました。

この問題が発生する場合は、既存の UGII_LOCALIZATION_FILES 設定を削除するか、その値を新しいパスに変更すると問題は解決します

    ugii_env.dat での定義

   NX 1847 と NX 1872 の %UGII_BASE_DIR%\localization フォルダーを比較すると、上図のように構成が変わっていることがわかります。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V1872
  • NX V1899
  • NX V1926
  • NX V1953
  • NX V1980
  • NX V2007
  • NX V2206
  • NX V2212
  • NX V2306
  • NX V2312

KBアーティクルID# PL8774890

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation