NX クイックピッリストにフィーチャ名が表示されない

2024-02-07T02:35:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

任意の名前を付けた点フィーチャ(「点 “aa”」)があります。「図面をリニュー」コマンド実行後、寸法作成時にこの点要素をクイックピックリストから選択しようとした所、「既存点 - 点/aa」と表示されず「既存点 - Drafting Point(Extracted Point)」と表示されます。

再現手順:

1.NX 11以前で、フィーチャ名を付加した点要素を含む図面作成


2.図面をリニューを実行

3.寸法作成


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

NX 12の機能拡張のより、(寸法作成時などで)点要素を選択した際に表示されるフィーチャ名が変更となっています。

Notes

参考:


***英語記事につきましては、PL8773626をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - DESIGN V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8773622

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting