NX 断面作成中、測定コマンドを実施すると断面コマンドが終了

2024-03-12T00:05:55Z
NX for Design

サマリ


詳細

新規断面作成中、測定コマンドを実行/終了した時点で、新規断面作成コマンドに制御が戻らず、操作が終了してしまう。尚、NX 2306以前の場合、新規断面作成コマンドに制御が正常に戻ります。

再現手順:

1.モデル準備

2.新規断面作成(コマンド終了せず)>測定コマンド実行と終了


**測定コマンド終了すると、断面作成コマンドに戻らず、処理が終了します。

Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2406及び2312.6000で修正されます。

Notes

この問題は、NX 2312でのみ発生しています。

また、この現象は新規断面作成、および、編集時に発生するもので、PMI断面ビューでは発生しません。

***英語記事につきましては、PL8773620をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2312
  • NX - PMI V2312
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8773620

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI