NX 「測定」の寸法注釈をスクリーンに平行に表示にできるようになった

2024-01-19T01:44:32Z
NX for Design

サマリ


詳細

以前は「測定」の寸法注釈をスクリーンに平行に表示できなかったができるようになった。


Solution

NX 2306.6000までは「測定」の寸法注釈をスクリーンに平行に表示することができませんでしたが、ERが実装されたことによりNX 2306.7000にてスクリーンに平行に表示することができるようになりました。

測定の設定>表示>測定注釈にある“スクリーンに平行に表示” を☑しておくことでスクリーンに平行に表示されます。


NX 2306.6000以前は上記設定項目はありませんでした。


なお、PMI設定の “スクリーンに平行に表示” のON/OFFは、「測定」の寸法注釈には影響しません。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306.7000
  • NX V2306.8100
  • NX V2306.8300
  • NX V2306.8500
  • NX V2312

KBアーティクルID# PL8769549

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling PMI