NX リンクしたボディを情報ウインドウから確認できない

2024-01-17T07:00:55Z
NX for Design

サマリ


詳細

複数のボディが「リンクしたボディ」フィーチャとして作成されています。WAVEジオメトリリンカダイアログで、リンクされているフィーチャを確認すると、複数のフィーチャ(ボディ)を確認する事ができますが、情報ウインドウで確認した場合、1つのフィーチャ(ボディ)しか確認できません。

再現手順:

1.WAVEジオメトリリンカを使用し、複数フィーチャを含むリンクボディを作成(例では、nx11_modelコンポーネントに「リンクしたボディ」を作成)


2.オプションとして「完全ロード」でアセンブリをロード

3.パートナビゲータで、リンクしたボディフィーチャ選択>Ctrl+i


正しい表示は以下の通りです。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2306で修正されました。

回避策:

WAVEジオメトリリンカダイアログから確認する。


Notes

この問題は、アセンブリロードオプションとして、「完全ロード」、および、「完全ロード - ライトウエイト表示」を使用した時に発生するもので、その他のロードオプションでは発生しません。

***英語記事につきましては、PL8769047をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1973.4300
  • NX - DESIGN V1973.340
Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8769046

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling