複数のボディが「リンクしたボディ」フィーチャとして作成されています。WAVEジオメトリリンカダイアログで、リンクされているフィーチャを確認すると、複数のフィーチャ(ボディ)を確認する事ができますが、情報ウインドウで確認した場合、1つのフィーチャ(ボディ)しか確認できません。
再現手順:
1.WAVEジオメトリリンカを使用し、複数フィーチャを含むリンクボディを作成(例では、nx11_modelコンポーネントに「リンクしたボディ」を作成)
2.オプションとして「完全ロード」でアセンブリをロード
3.パートナビゲータで、リンクしたボディフィーチャ選択>Ctrl+i
正しい表示は以下の通りです。
この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2306で修正されました。
回避策:
WAVEジオメトリリンカダイアログから確認する。
この問題は、アセンブリロードオプションとして、「完全ロード」、および、「完全ロード - ライトウエイト表示」を使用した時に発生するもので、その他のロードオプションでは発生しません。
***英語記事につきましては、PL8769047をご参照ください。