NX ソリッドボディに割当てた材料を削除する方法

2024-01-17T07:04:56Z
NX for Design

サマリ


詳細

ソリッドボディに割当てた材料を削除する方法。


Solution

1. [ツール] > [材料] > [材料を管理] を選択します。

2. 材料リストを「ローカル材料」に設定します。


3. リストされている緑色のチェックマークが付いている材料を選択します。

例:ABS

4. 右マウスボタンから「使用法を削除」を選択します。


材料の割り当てはソリッドボディから削除されます。

しかし、材料はローカル材料のままになります。

リスト内で〇表示され、「材料がモデル中で使用されていません」アイコンが使用されます。


5. 「マテリアルの管理」ダイアログを閉じます。

注: ソリッドボディは割り当てられた材料の密度を保持しますが、

「編集 > フィーチャ > ソリッド密度を割当て」コマンドを使用して変更できます。


Notes

Related English version of the article : PL8009820

Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2306

KBアーティクルID# PL8768670

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling