NX 2306のリリースノートには、Java Runtime Environment (JRE) 11の使用が認定されていると記載されていますが、NX 2306インストールガイドには、Java 8が必要であると記載されています。NXの全機能を有効にするために最低限必要なJavaのバージョンは何になりますか?
ドキュメントに記載されているJavaバージョン情報が一致していません。
リリースノートとインストールガイドの記載内容:
(1) NX 2306のリリースノート
Java Runtime Environment (JRE) 11の使用が認定されていると記載されています。JRE 8への記述はありません。
URL:
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.xid1753866/id744518
NX 2306 リリースノート
> NXシステム情報
> プラットフォーム
> オペレーティングシステムの要件
> 考慮事項および注意事項
Java Runtime Environment
NXは、Java Runtime Environment (JRE) 11を使用できるものとして認定されています。
複数のプロバイダから多くのJavaリリースが提供されていますが、JRE 11、14、17など長期サポート(LTS)リリースのみを使用することを推奨します。Javaバージョンは、任意のJavaプロバイダから入手することができます。
(2) NX Installation Guide for Windows June 2023 (19ページ)
JRE 8が必要であると記載されています。他のJavaバージョンについては記述されていません。
URL:
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.nx_install.nx_installation_wnt
Java Runtime Environment
The Java Runtime Environment (JRE) is not shipped with NX, but NX does require JRE 8 for certain products. To install the JRE, visit the Oracle download site athttp://java.com/en/download/index.jsp, or the AdoptOpenJDK site athttps://adoptopenjdk.net/. {See also Release Notes}.
SolutionNX 2306.6000以降のリリースのインストールガイドで以下のように修正されています。
「Java Runtime Environment The Java Runtime Environment (JRE) is not shipped with NX, but NX does require JRE for certain products. Please see the NX Release Notes for more information about which Java implementations and versions are supported for use with NX.」
注記:
NX 2306に必要な最小バージョンはJava11です。
NotesRelated English version of the article : PL8748361