NX 投影距離の測定時にエラーメッセージが表示されます。(動画あり)

2024-01-17T06:56:36Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX2306で投影距離を測定すると、以下のエラーメッセージが表示されます。

「不適当なタイプのオブジェクトです。」

NX2212ではエラーはなく正常に測定されました。


再現手順

1. NX2306またはNX2312を起動します。

2. 任意の パートを開きます。

3. 解析>「測定コマンド」をクリックします。

4. 測定対象:点: ボディの穴の中心点を選択します。

5. 測定対象: ベクトル : X 軸を選択します。

6. 測定対象:点: ボディの別穴の中心点を選択します。

7. エラーメッセージが出力されます。

Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2306
  • NX V2312
Solution

この問題はNX2406で修正されます。

回避策として、以下のようにオブジェクトの選択順序を変更することで計測が可能になります。

ケース 1:
最初の点 -> 2 番目の点 -> ベクトル
ケース 2:
ベクトル -> 最初の点 -> 2 番目の点

問題が発生するケースは、
最初の点-> ベクトル ->2番目の点

KBアーティクルID# PL8768364

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling Sheet Metal