NX オフセット曲線を作成後、スケッチ環境を終了しようとすると、「内部エラー:メモリアクセス違反」発生

2023-12-15T05:06:43Z
NX for Design

サマリ


詳細

製図アプリケーションに於いて、スケッチ環境でオフセット曲線作成時、「対称オフセット」オプションを使用した場合、スケッチを終了しようとすると内部エラーが発生します。

再現手順:

1.アーリーアクセスフィーチャで、旧式スケッチを設定(NX 2007シリーズの場合、「スケッチに対して新しいソルバおよびUIを使用」=Offとする。)

2.NXパートの準備(スプライン要素を持つ断面を、押出しフィーチャを使用しソリッドボディを作成)


3.製図環境下で、ベースビューを作成


4.作成したビューを「アクティブなスケッチビュー」として、オフセットカーブを作成

 ベースビューを選択>マウス右クリック>「アクティブなスケッチビュー」>「オフセット曲線」(オフセット時、「対称オフセット」オプションを使用)


5.スケッチを終了

Solution

この現象は、NX 1953シリーズ以降で発生している不具合によるもので、NX 2212シリーズで修正されました。

尚、この修正はNX 2206(NX 2206.7000)、NX 2007(NX 2027.4000)シリーズにバックポートされています。

回避策:「対称オフセット」オプションを使用せず、オフセットを内外2回に分け実行する。

Notes

この問題は、アクティブスケッチ以外のスプラインがオフセット対象で、且つ、オフセットする際に「対称オフセット」オプションが使用されている場合にのみ発生します。

また、旧式スケッチでのみ発生するもので、新式スケッチでは発生しません。

ここでは、例として図面環境での操作を取り上げましたが、モデリングスケッチでも同様の問題が発生します。

***英語記事につきましては、PL8764090をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2027
  • NX - DESIGN V2027
  • NX - DRAFTING V2027
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8764087

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting Modeling