モデリングの設定で、ジオメトリ構築する際の「ボディタイプ」を「シート」に設定し、「縫合」コマンドを実施したのですが、その設定がダイアログに反映されません。
再現手順:
1.新規パートを開き、ファイル>設定>モデリング>一般>ジオメトリ構築>ボディタイプ>シート>OK
2.縫合コマンドを実行し、ダイアログ内「設定」にある「ボディタイプ」を確認
この挙動は、NX の不具合によるもので、NX 2312シリーズで修正されます。
Notesこの問題は、NX 12以降「縫合」コマンドでのみ発生しています。押出し、その他各種サフェース作成コマンドでは、問題は発生しません。
尚、縫合コマンドがこの設定の対象である事が、ドキュメントに記載されています。
“押出し [Extrude]、回転 [Revolve]、曲線メッシュを通過 [ Through Curve Mesh]、曲線を通過 [Through Curves]、断面 [ Section]、縫合 [Sew]、ルールドサーフェス [Ruled]など、特定のコマンドで作成されるボディのデフォルトのタイプを指定します。”
***英語記事につきましては、PL8762226をご参照ください。