NX PMIレポートコマンドが存在しない

2023-12-01T00:58:36Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMIレポートコマンドへのアクセス方法は、以下のドキュメントに記述されていますが、「メニュー」として指定されている場所にこのコマンドが見つかりません。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.pmi/pmi_general_info_pmi_report


再現手順:

1.新規パートを作成し、PMI環境に移動します

2.メニュー>情報>PMI>レポート

***レポートコマンドが存在しません。


参考:NX 2206以前では、レポートコマンドを確認できます。


Solution

これは、NX 2212シリーズに於いて、PMIレポートコマンドが旧式コマンドとしての扱いになったにも関わらず、ドキュメントが更新されていない事が原因です。

NX 2312のドキュメンテーションで、このコマンドに関する記述を「PMI 旧式コマンド」を説明するセクションに移動し、MBDクエリ コマンドに置き換えらた事を示す注記が追加されます(詳細につきましては、製品のリリース後ドキュメントをご確認下さい)。尚、「レポート」、「ジオメトリに関するPMIを検索...」および「検索...」コマンドが旧式の扱いとなります。

Notes

・MBDクエリコマンド(メニュー>情報>PMI >クエリ)

ドキュメンテーション:

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.mbd/xid1978452

・旧式のPMIレポートコマンドは、メニューのカスタマイズ(Ctrl+1)からアクセスする事が可能です。

***英語記事につきましては、PL8762224をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - PMI V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8762222

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI