寸法線の配置位置を揃えるために、マウスドラッグ操作を繰り返し実施していると、NXがクラッシュします。
再現手順:
1.ある寸法を基準に位置揃えします
2.揃えた寸法の1つを、再度、左右の寸法に揃える操作を実施します
3.別の寸法を使用し同様の操作を繰り返します
**この様に、関連づく親を変更するために、同様の操作を繰り返していると、NXが予期せずクラッシュします
Solutionこの問題は、NXの不具合によるもので、NX 1953シリーズ以前に発生していましたが、NX 1980シリーズで修正されました。
回避策:マウスドラッグ操作の場合、有効な回避策は無く、原点ツール(寸法選択>マウス右クリック>原点によって、各種位置揃え)を使用する。
長さ寸法だけではなく、累計寸法など全ての寸法タイプで問題が発生します。
***英語記事につきましては、PL8762220をご参照ください。