“アセンブリ拘束“は、”ボディのプロモート”コマンドで作成した”ボディのプロモート”フィーチャのフェースを選択することができません。
”ボディのプロモート”フィーチャを編集で開いて、“リンクしたボディに変換”を実行すると、フェースが選択可能になります。
これは仕様通りの動きですか?
再現手順
1.任意のfem_i.prtを開きます。(fem_i.prtの構成としては、下にアセンブリとパート(ボディがあります)を含みます)
2.アプリケーションをモデリングに切り替えます
3.メニュー>挿入>関連付きコピー>ボディのプロモートを実行します
4.ボディを選択します
5.OKをクリックします
6.アセンブリを作業パートにします
7.”アセンブリ拘束”でフェースを選択できません
これは設計通りの動作になります。
ユーザがアセンブリコンテキストで操作を行う場合、これらのジオメトリエンティティを参照するには、リンクしたボディを作成するか、または、プロモートしたボディを”リンクしたボディに変換”する必要があります。