マスプロパティパネルからスプレッドシートをエクスポートした場合、NX1899では、Excelが自動で起動しました。
NX2212では、Excel を保存したら、保存先フォルダからファイルを開く必要があります。
NX1899のように自動的にファイルを開くように変更することは可能でしょうか?
再現手順
1.PMIタブ>マスプロパティグループ: “マスプロパティパネルを表示“をオンにします
2.パートナビゲータでマスプロパティパネルを展開し、表示します
3.”質量データをエクスポート”アイコンをクリックします
4.”マスプロパティをエクスポート”ダイアログが開きます
5.”出力ファイルタイプ”をプルダウンし、フォーマットを選択します
これは設計通りの振る舞いです。
機能強化により、これをさまざまな形式 (情報ウィンドウ、Excel XLSXファイル、CSVファイル、XMLファイル、 JSONファイル) でエクスポートできるようになったため、NX 1953 以降、Excelは自動的に開かなくなりました。
NotesNX 1953 マスプロパティの機能強化 :
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200507135732916.whatsnew/xid1922040