NXの古いバージョンで作成されたパートを開いた時に下図の「SUSPECT939警告」メッセージが表示される。
SUSPECT939は、B-スプライン曲線の特殊な属性で、パートのロード時に無効なデータ(例えば、ノットベクトルにおける無効な多様性)が検出されたときに表示されます。
通常はこのメッセージを表示させるB-スプラインがNX上の作業に影響を与えることはないので、メッセージは無視してください。
現在のNXがこのようなスプラインを作成することはありません。
このスプラインのチェックと通知は、NX 1899シリーズ以降削除され発生しません。
回避策:
- パートクリーンアップにより改善されることがあります。
ファイル > ユーティリティ > パートクリーンアップ > モデレート削除アクション > 未使用オブジェクトの削除
- この警告メッセージは下記環境変数の設定により表示されなくなります。
set UGII_NO_SUSPECT939_WARN_DIALOG=1
参考ドキュメント
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.modeling/id805142