Tecnomatix 新しいソフトウェアバージョンがリリースされたときに情報を受け取るには?

2023-11-13T00:53:54Z
Process Designer

サマリ


詳細

新しいソフトウェアバージョンがリリースされたときに情報を受け取るにはどうすればよいですか?

Solution

新しいソフトウェアバージョンがリリースされたときに情報を受け取るには、サポートセンターからSoftware Field Bulletin (SFB)メールの受信を申し込む必要があります。

Software Field Bulletin (SFB)メールを申し込むにはどうすればよいですか?

· サポートセンター ( https://account.sw.siemens.com )にログインします。

· サポートセンターのプロフィール ( https://account.sw.siemens.com/profile )に移動します。

· 下部に「ニュースレター配信」のオプションが表示されます。

· 「Software Field Bulletin」を選択して「プロフィールの変更を保存」すると、 新しいSFBメールを受け取ることができるようになります。


SFBを受け取る製品は?

サポートセンターに表示されている製品について、SFBコンテンツを受け取ることができます。

過去のSFBを見つけるにはどうすればよいですか?

過去のSFB はサポートセンターで、製品>ナレッジベース>「Software Field Bulletin」のカテゴリから入手できます。 以下はNXのSFB例になります。



Notes

Related English version of the article :PL8648318

KBアーティクルID# PL8758268

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Line Balancing