NX 干渉チェックで検出された干渉距離がタグ表示されない

2023-11-06T04:55:47Z
NX for Design

サマリ


詳細

クリアランスブラウザに検出された干渉結果を、グラフィックウインドウにタグ表示させようとしたところ、一部のタグ(干渉距離)が表示されない

再現手順:

1.(干渉が20か所以上存在する)アセンブリ部品を準備

2.メニュー>解析>アセンブリクリアランス>クリアランスセット>新規作成(選択するオプションは任意)>OK

3.クリアランスブラウザに検出された全ての干渉結果をタグ表示(表示/非表示トグルをON)

***タグは20か所までしか表示されない事が確認できる


Solution

この挙動は、NXの設計した通り動作しています。

回避策:1度に表示するタグを20か所までに限定し、操作を複数回に分ける

Notes

タグ表示に費やされるメモリ消費量が非常に大きく、パフォーマンスに影響を及ぼすため、現在機能制限を設けています。制限を解除するためには、大規模なアルゴリズム変更が必要とされ、幾つかの機能拡張要望をいただいております。

***英語記事につきましては、PL8758175をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8758173

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling