NX ユーザ定義フィーチャ(UDF)によって作成された式のコメントに、「UsedBy ...」が自動付加される

2023-11-06T03:44:37Z
NX for Design

サマリ


詳細

入力したユーザ定義フィーチャ(UDF)のパラメータ寸法を変更したところ、式ダイアログのコメント行に「UsedBy ...」が追加されてしまう。これは意図した挙動でしょうか?

再現手順:

1.UDFの作成(メニュー>ツール>パートおよびフィーチャ>ユーザ定義フィーチャ>ウィザード...)

***UDFの作成に関する詳細は、「NOTE/REFERENCES」で示す技術資料を参照。

2.UDFの挿入(メニュー>ツール>パートおよびフィーチャ>ユーザ定義フィーチャ> 挿入...)

***初期入力時は、コメントが追加される現象は発生しません。


3.入力されたUDFをダブルクリックしパラメータ寸法値を変更


4.式ダイアログからコメントの確認(メニュー>ツール>ユーティリティ>式)

*** 「UsedBy ...」が書き込まれている事が確認できます。


Solution

この挙動は、NX 2206及びNX 2306でのみ発生する不具合で、NX 2406シリーズで修正されます。

回避策:式ダイアログからマニュアルで変更(空白にする)可能です。但し、再度パラメータ寸法値を変更すると「Used By ...」か付加されます。この事が、その他に悪い影響を与えるのもではないため、無視していただく事で問題ありません。

Notes

ユーザ定義フィーチャ(UDF):

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.modeling/udf_udf_create

***英語記事につきましては、PL8757585をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - DESIGN V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8757584

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling