NX 技術データパッケージにからPDFに出力した際、PMIカスタムシンボルに埋込まれたテキスト文字が意図しない場所に表示される

2023-11-07T01:23:58Z
NX for Design

サマリ


詳細

カスタムシンボルの中に、文字列を埋込み登録されているシンボルがあります。このシンボルを、PMI寸法の追加テキストとして入力し、技術データパッケージによって出力後、PDFリーダー(Acrobat Readerなど)で開いたとき、文字列だけが意図しない場所に表示されます。

再現手順:

1.カスタムシンボルを作成し登録する。その時に、NXフォント(例えば、kanji)で文字列を入力

***カスタムシンボルに関する詳細は、NOTESに記載「カスタムシンボルの作成/定義に関する技術資料:」リンク参照

2.PMI寸法によって、追加テキストとして作成したカスタムシンボルを指定し入力




3.メニュー>エクスポート>技術データパッケージを発行

4.PDFリーダー(例えばAcrobat Reader)で、出力されたPDFファイルを開く



Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2406シリーズで修正されます。

回避策:カスタムシンボルに登録し利用する文字列は、NXフォントを避け、Windows Standard Fontを使用する。

Notes

この現象は、埋込まれた文字列がNXフォントの場合にのみ発生します。(尚、スクリーン座標系X方向に水平に挿入されている場合(PROBLEM/再現手順4.内、水色で示す部分)には問題は無く、それ以外の場合に発生。)

カスタムシンボルの作成/定義に関する技術資料:

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.drafting/custom_symb_ov

***英語記事につきましては、PL8756223をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206.8100
  • NX - TECH_DATA_PKG V2206.8100
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8756222

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI