NXインストールフォルダ(例:~NX2212\DRAFTING\templates)に、サイズごとに2種類のテンプレートパートが存在しています。それらを開き内容を確認しましたが、同一に見えます。何か違いはあるのでしょうか?
再現手順:
1.「Drawing-A4-Size-template.prt」、「Drawing-A-Size2D-template.prt」をNXで開き内容を確認。
Solutionご提供する2種類のテンプレートパートは、中身は同じですが使用するNXコマンドに依存して使い分けられています。
「Drawing-A4-Size-template.prt」:
- 新規図面を作成(ファイル>新規作成>図面タブ)で、「既存のパートを参照」を選択した時に使用 **(1)
「Drawing-A-Size2D-template.prt」:
- 新規図面を作成(ファイル>新規作成>図面タブ)で、「スタンドアロンパート」を選択した時に使用 **(2)
-「新規シートを作成」を使用した時に使用 **(3)
NotesNXは、2種類の図面テンプレートパートを図面サイズごとにご提供しています。
尚、テンプレートと同一フォルダにそれらを制御するためのPAX(.pax)ファイルが存在し、「ugs_drawing_templates.pax」は上記**(1)(2)、「ugs_sheet_templates.paxは上記**(3)のコマンドを実施した時に使用されるテンプレートパートが指定されています。
図面テンプレートに関する説明資料:
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.drafting/xid1107611
***英語記事につきましては、PL8756030をご参照ください。