NX PMI断面ビューによって切断されていないコンポーネントが、技術データパッケージ出力後、切断状態で表示される

2023-11-07T01:23:31Z
NX for Design

サマリ


詳細

アセンブリ内に、PMI断面によって切断されているコンポーネントと切断されていないコンポーネントが存在しています。この状態で、技術データパッケージによって3D PDF出力を実行し、それをPDFリーダーで見ると、PMI断面を適用していないコンポーネントも切断された状態で表示されます。

再現手順:

1.メニュー>PMI>断面ビュー>OK

  1つのコンポーネントを対象としてPMI断面ビューを作成


2.ファイル>エクスポート>技術データパッケージを発行>OK

  方法=3D PDFとする


3.PDFリーダー(Acrobat Readerなど)で発行したPDFを開く


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

尚、NX 2312シリーズで、PMI断面が適用されているコンポーネントだけが切断された状態で出力されるように、機能拡張されます。

回避策:有効な回避策はございません。

Notes

***英語記事につきましては、PL8755464をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DRAFTING V2212
Platforms

    KBアーティクルID# PL8755461

    目次

    サマリ詳細

    関連するコンポーネント

    Drafting