NX 表注記に入力した縦書きテキストが、セル行の枠からはみ出す

2023-10-25T00:38:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

表注記に縦書きのテキストを入力すると、セル行の枠からはみ出してしまいます。はみ出すことなく入力する事はできないでしょうか?

再現手順:

1.「カスタマデフォルト>図面>一般/セットアップ>規格>規格のカスタマイズ>テーブル>共通>セル(タブ)」で、「縦書き」をチェック>OK


2.NXをリスタートし新規パートを開く

3.図面環境で表注記を入力(セルのフィット方法として、「行の自動サイズ」がチェックされている事を確認)


4.セルをダブルクリックし、テキストを入力。例えば、「1234567890



Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

尚、NX 2312シリーズで、セル行の枠からはみ出さない様に機能拡張されます。

回避策:テキスト入力後、セル行をマニュアルでサイズ変更してください。

Notes

***英語記事につきましては、PL8755459をご参照ください。

Release Versions
  • NX V11.0.2
  • NX - DRAFTING V11.0.2
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8755458

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting