日本語環境のNX 2D EDITで「新規作成」を実行すると、「試行しているオペレーションをサポートするテンプレートはありません。このオペレーションをサポートする関係のあるテンプレートをpaxファイルに追加してください」とのエラーが表示され新規ファイルを作成することができません。
但し、英語環境ではこの現象は発生しません。また、既存の図面パートファイルは開くことができます。
Solutionこの挙動は、NXの不具合によるもので、NX2212.8300, NX2306.3000で既に修正されており、NX 2312シリーズでも修正が予定されています。
回避策:
一時的に環境変数UGII_LANGをEnglishに設定してください。
Notesこの問題は、NX2212.8100以前及びNX2306.1700の、英語環境以外のローカライズ環境で発生します。